This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T00:如何了解数据表中的 ICC、为什么它会达到 mA 水平?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342495/sn74lv1t00-how-to-understand-the-icc-in-the-datasheet-why-it-will-go-to-ma-level

器件型号:SN74LV1T00

大家好、

如何理解数据表中的 ICC、为什么它会达到 mA 级别?

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ∆ICC 规范仅适用于电压介于 VCC 和 GND 之间的输入引脚。 这样的电压可能会部分打开两个输入晶体管、并导致击穿电流。