This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:SN74HC04DR 性能问题

Guru**** 2614285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341853/sn74hc04-sn74hc04dr-performance-problem

器件型号:SN74HC04

您好

我们对该产品进行了测试、发现波形不一致、但我们两个不同屏幕打印测试的结果不一致。 TI 丝网印刷正常、丝网印刷不好

您能帮助确认原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个标记看起来都有效  

    我不理解您的描述。 什么是输入和输出波形? 我在任何地方都没有看到有效的逻辑信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否帮助我们确认中国原产商品的耗电量是否与墨西哥原产商品的耗电量相同? 一切都是正常的,当我们使用墨西哥原产的货物,但当我们使用中国原产的货物时是不正常的,异常的情况:输出电压被拉低了约50%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您违反建议的工作条件时、有不同的裸片可能具有不同的行为、尤其是 VIH、VIL 或∆v/∆t。 我怀疑这里的情况是这样的。 请展示测试电路的原理图、并确切说明哪些波形是输入信号和输出信号。