This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:产品建议

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342095/txs0102-product-recommendation

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TCA9416

您好!

请推荐一个双向电平转换器、谢谢。

要求:

(1)对于 IIC 通信、一侧为1.8V 电源、一侧为3.3V 电源;

(2)封装越小越好、外围电气连接越简单、外围设备越少越好;

(3)短路供电循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rhea、

    根据您的要求、TCA9416可以为1.8V <-> 3.3V 的 I2C 转换提供良好的解决方案、同时提供超小型 X2SON8 (1.35mm x 0.8mm)封装。 该器件包括内部上拉电阻、因此不需要外部上拉电阻。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    好的,感谢您的支持!