This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:不在 HSpice 中实施 LSF0204 HSpice 模型

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341920/lsf0204-connot-implement-the-lsf0204-hspice-model-in-hspice

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:PCA9306、、 LSF-EVM

当我使用从网站端下载的 LSF0204 HSpice 模型时、HSpice 会将错误按摩显示为附件图片。 似乎 HSpice 找不到 psa9306__die。

您能给我一些关于如何在 HSPICE 中正确设置它的指导吗?或者提供一个示例组来学习如何使用它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    请参阅此 HSpice 帮助文件 以了解进一步的故障排除。 您还可以使用 LSF-EVM 更准确地展示器件在系统负载条件+要求下的性能。

    此致、

    插孔