This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:故障率和故障模式信息

Guru**** 2967650 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1340301/txs0102-q1-failure-rate-and-failure-mode-information

器件型号:TXS0102-Q1

大家好、我在为器件型号 TXS0102QDCURQ1"、"TLV71318PQDBVRQ1"和"LM43602AQPWPRQ1"查找故障率和故障模式。 这些信息将用于安全分析。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dhruv、

    我们对逻辑器件(包括 TXS0102-Q1)进行故障模式并不 常见、但您可以访问此常见问题解答 以了解有关该器件  的可靠性数据以及 TI MTBF/ FIT 估算器工具。

    此致。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您指向 MTBF/FIT 估算器工具。 有关它的一个问题是、它是仅计算技术节点的时基故障、还是计算整个器件的时基故障?  

    -德鲁夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dhruv、

    有关 TLV71318PQDBVRQ1的 FIT 数据、请参阅随附的 Excel sheet.e2e.ti.com/.../TLV71318PQDBVRQ1-_2D00_-FIT_5F00_MTBF-Result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bet、

    同样的问题、此可靠性估算器工具提供了整个元件的裸片时基故障、封装时基故障或时基故障?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说死了、但它用于整个组件、