This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204RUTR

Guru**** 2614545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343167/lsf0204-lsf0204rutr

器件型号:LSF0204

大家好、

我在电平转换器器件型号中有一个查询; LSF0204RUTR、了解测量电阻。

在上面的数据表中、假设电压为0V、输出电流为某个 mA、如何使用0V 输入电压提供负载、以及使用一些正电压提供负电流的测试条件。

如何在上述条件下进行测量、测量的程序是什么。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将一侧连接到指定的电压。 将另一侧连接到电流源或电压源、并对其进行调节、直至达到电流匹配。 根据压降和电流、计算电阻。

    负电流意味着电流沿另一个方向流动。