This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:将其用于20mA LED 驱动器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T14, SN74AVC16T245, SN74LVC3G07, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343552/sn74avc16t245-using-it-for-20ma-led-driver

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G07SN74LVC2T45、SN74LXC1T14

我们计划使用该缓冲器  SN74AVC16T245控制不同的 LED。

8个双色 LED 将分别从缓冲器 SN74AVC16T245灌入20mA 电流。  

其余 8个 LED 的缓冲器将分别从 LED 和外部电源接收20mA。  

我们想知道此器件在以上述方式使用时的适用性。  

如果这不合适、请建议使用其他解决方案来驱动这些 LED。  

LED 由独立的 GPIO 驱动、而不是通过 SPI 或 I2C 接口驱动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于整个芯片都存在100 mA 限制。

    您需要使用 LVC 或 LXC 器件、并且它们必须足够小、以免超过100 mA 限制。 当开关至接地时使用 SN74LVC3G07、或当开关至 VCC 时使用 SN74LVC2T45/SN74LXC1T14。