This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102-Q1引脚2 (VREF_A)、引脚7 (VREF_B)、引脚8 (EN)最大额定电流((限流)是?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343448/lsf0102-q1-lsf0102-q1-pin2-vref_a-pin7-vref_b-pin8-en-maximum-rating-current-limited-current-is

器件型号:LSF0102-Q1

LSF0102-Q1 PIN2 (VREF_A)、PIN7 (VREF_B)、PIN8 (EN)的最大额定电流((限流)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_A 和 Vref_B 与其它 I/O 通道相同、所以采用128 mA 的绝对最大额定值。 但在大多数电路中、这无关紧要、因为电流受200 kΩ 电阻器限制。

    EN 仅连接到导通晶体管的栅极、因此不能流动电流(非常小的漏电流除外)。