This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:数据表功能图和逻辑表不正确?

Guru**** 2814285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343455/sn74lv1t08-datasheet-functional-diagram-and-logic-table-incorrect

器件型号:SN74LV1T08

大家好、我来看看 SN74LV1T08DBVRG4。 说明和数据表中指明了这是2输入与门。 但是、功能图和逻辑表显示了或门行为。 数据表中的图表和逻辑表是否错误? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是复制/粘贴错误。 与其他所有'08器件一样、这绝对是与门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 仅供参考、我看了 OR 门版本(1T32)、它有一个与门图和真值表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我在一段时间前(去年,甚至)抱怨了这一点。 不确定为什么还没有解决。 希望我们尽快修复、由此给您带来不便、敬请谅解。

    此致!

    马尔科姆