This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102:端点具有拉高/低电阻器条件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344301/txu0102-end-point-have-pull-high-low-resistor-condition

器件型号:TXU0102

大家好、

如果将 TXU0102用于以下连接、端点处的上拉或下拉电阻器是否会影响 B1/2Y 电压电平?

例如:如果 B1Y 在 WIFI 中具有70k 欧姆的拉低电阻器、则当 A1为3.3V 时、B1Y 是否仍然为1.8V?

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、这不是问题、因为1.8V 时的输出电阻将比70K 具有更高的优先级。 谢谢、有关详细信息、请参阅数据表的第9.3.1.1节。  

    此致、

    迈克尔.