This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用 TXS0108E 的 I2C 通信

Guru**** 2614545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341256/txs0108e-i2c-communication-using-txs0108e

器件型号:TXS0108E
我对 TXS0108E 8位双向电平转换电压转换器有疑问。
在我们的电路中、我们用 TXS0108E 作为 I2C 通信线路来改变电平、但根据上拉电阻值、信号中会出现异常振荡。
(见文件:20240325_Circuit_and_waveform.jpg)
(1)。TXS0108E 被称为自动切换信号的方向、但我正在寻找解释其操作的文档。
电压变化的端口侧(L→H 或 H→L)是否会被判定为输入端口、而另一侧将切换到输出端口?
(2).振荡的可能原因是什么?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 并不会实际检测到方向;两侧的电路都始终处于有效状态。

    振荡通常由由 TXS 边缘加速器放大的振铃引起。 您是否有长线迹、连接器或电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamotoju:

    该器件不再需要外部上拉电阻、可以移除外部上拉电阻、因为 TXS 转换器具有内部10k Ω 上拉电阻。  

    1.该器件基于开漏结构。  对于任何低于 VCC 的输入信号、低电平信号将作为逻辑低电平传播到输出、并将内部开关用作电阻器。 相似地、对于接近 VCC 的输入信号、此开关将断开并且在输出上实现一个高电平状态。 还包含一次性电路、以在 L->H 和 H->L 期间提供更快的 转换时间。您可以在本应用手册中详细了解其运行情况:使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南

    2.它可能是意外被重新触发的一次性电路。 请确保正确的接地连接和输出电容。 负载保持最低。  


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推迟答复。
    >振荡通常是由 TXS 的边缘加速器放大的振铃引起的。 您是否有长线迹、连接器或电缆?
    ⇒是否有长度规定? (例如、200mm 或更小...等)
    在本实验中、我们得以重现振荡现象、但当 CPU 侧的上拉电阻值变低时、就会发生振荡现象。
    当 A 端口侧的 VIL 增加且 B 端口侧的 VOL 超过0.15V 时、原始 B→A 信号传输重复 B→A→B→A。 我认为一次性电路可以工作、但这种行为是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamotoju:

    是的、请参阅  利用带有自动感应电平转换器 的边沿速率加速器、其中提到约64mm 取决于您的设计因素。

    此外、上拉会影响开关电平、参考应用手册会进一步阐明您的担忧、谢谢。

    此致、

    迈克尔.