This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如何处理 TXS0108E 中未使用的引脚

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343998/txs0108e-how-to-handle-unused-pins-in-txs0108e

器件型号:TXS0108E
我对 TXS0108E 8位双向电平转换电压转换器有疑问。
电路中未使用的端子通过 A 端口和 B 端口两端的10kΩ 电阻连接至 GND。
如何处理搜索"E2E"。[FAQ]应该如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?
]
e2e.ti.com/.../faq-what-should-be-done-with-unused-i-o-pins-of-the-level- 转换器-器件
根据 TXS 系列,它可以解释为未连接。
另外、"对于 TXS 器件、内部10k Ω 上拉电阻..." 在文本适用于 TXS 系列 TXS0101、TXS0102、TXS0104和 TXS0108E 中、我们使用的是"H"电平、而不是内部10kΩ。 4kΩ"L"电平被写成40kΩ、所以我认为它完全不同。
我需要检查的是
(1)。您能否告诉我在正确的 TXS0108E 情况下如何处理未使用的端子?
(2)。请告诉我、我们的电路的电流连接(通过10kΩ 将未使用端子的两端接至 GND)是否有任何负面影响。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.所有 TXS 器件都有内部上拉电阻、无论是使用还是未使用、都不应与外部下拉电阻一起使用。 未使用的引脚应保持断开。

    2.内部和外部电阻形成一个分压器;确切的电压取决于最终是4 kΩ 还是40 kΩ。 唯一的负面影响是增加的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    问题迎刃而解。