This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:终端处理

Guru**** 1626390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337521/sn74vmeh22501a-terminal-processing

器件型号:SN74VMEH22501A

我设置3A:开路、3B:接地。当我移动它时、IC 产生的信号多于90°C。

也许3A 端子出于某种原因变为"H"、而 IC 内部的 B 端子发生短路。

综上所述、最好将未使用的3A 和3B 引脚接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 的价值是什么? 您是否曾需要对其进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更改它。

    由于它在可以同时用作 主器件和 从器件的板上使用、因此它用于两个方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的3B 引脚、当输入时、一定不能保持断开、所以连接到 GND 是可以的。

    当3B 为输出时、您必须确保它不会试图驱动高电平、因此3A 也必须接地。 (3A 具有总线保持电路、但在上电后、无论电平是低电平还是高电平都是随机的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用连接到 GND 的3A 和3B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该将3A 接地。 通常最好将输出保持悬空、这样它们就不会像这种情况那样发生短路。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、我应该对3A 和3B 做些什么? 3B 也可以用作输入、因此它可以被识别为不应被打开。

    因此、我认为3A 和3B 应该被连接至 GND。   这很好、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外确认。
    当加电时、当开始施加 IC 的内部控制时、输出是否上升至大约0.6V?
    如果是、是否存在直接 GND 连接短路的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果两者都接地、则应该可以。 对不起、键入时我忘记了设备是收发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解了这个问题、这在一定程度上取决于器件开启所需的时间。 如果斜坡较长、可能会出现问题、但除此之外、这可能不存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我要重新表述。 在施加 IC 的内部控制之前、是否存在输出短路的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " IC 的内部控制"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 稳定时、输出会出现。
    如果存在这种可能性、我认为它应该是下拉电 阻器、而不是直接连接到 GND。

    如果您可以放心地说 GND 连接(3A 和3B)没有问题、那将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    我确实认为使用下拉接地而不是直接连接非常谨慎、我们通常会建议这样做。 但是、当 IC 稳定/器件上电时、不应出现短路、除非接地连接以某种方式损坏。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在咨询 TI 日本公司后决定执行下拉过程。