This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC74:IBIS 模型要求

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC74, SN54AC74, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342951/sn54hc74-ibis-model-requirements

器件型号:SN54HC74
主题中讨论的其他器件: SN54AC74、 SN74HCS74

您好!

您可以分享 ibis 型号 foe Sn54hc74吗? 另外还有 sn54hc74慢版本的 sn54ac74

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita 您好、

    请使用适用于 SN74HCS74的 IBIS 模型。 它们在功能上应该等效。

    SN74HCS74数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 ibis 型号。 它具有2.23、3.3和5.5V 电源。 我需要5V ibis。 此外、当作为驱动器运行时、两者的功能是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita 您好、

    功能是相同的。 我们的数据仅限于我们在该模型中拥有的器件、我们所拥有的仅仅是5.5V 电源。 5.5V 的弱 PVT 数据也有5V VCC 的数据。

    此致!

    马尔科姆