This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4018B:已在上面输入此器件型号、

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343605/cd4018b-the-part-number-is-entered-above-is-available

器件型号:CD4018B

您能提供详细信息吗?交货时间和价格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SOIC 封装、仍可提供小卷带或管装形式的剩余库存。

    商品价格显示在商品页面上。 如果它没有显示交货周期、那么您必须等待。 (非常大的订单会影响 TI 的决策。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    价格未提及您能否更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在"添加到购物车"按钮附近看到了价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享您的邮件 ID 以供进一步讨论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Netra、您好!  

    Clemen 不是 TI 员工、他只是一位乐于助人的人、为我们解答了论坛上的问题。  

    请参阅上面发送的图片 Malcolm ,他  为  TI 员工。 您可能必须登录您的 TI 帐户才能查看价格和交货周期。