This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC00:逻辑系列100MHz 切换

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344055/sn74ahc00-logic-family-100mhz-toggling

器件型号:SN74AHC00

您好!

我正在寻找一个能够在100MHz 上切换的逻辑系列(逆变器或缓冲器)。

哪一款 TI 逻辑器件系列最适合满足此速度要求? AHC 仍然是 TI 提供的速度最快的逻辑系列吗?或者有更快速的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的逻辑器件系列是 AUC。

    您可以使用什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很灵活、1.8/2.5/3.3/5V 完全适用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后使用2.5V 的 AUC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用它。 谢谢!