This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT540:关于 SN74HCT540的问题:

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343682/sn74hct540-question-about-sn74hct540

器件型号:SN74HCT540

您好!

我有一个带有 SN74HCT540的组件、后跟另一个逆变器(ULN2803A)。我想知道我是否可以用74HCT541替换这两个元件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULN 可以处理更高的电压和电流。 HCT 输出不太可能处理该负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该能让我控制继电器。 我应该保留现有装配体吗? 提前感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于继电器。 它们是否支持5V 和6 mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定电压为24VDC、额定电流为8.3 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道"额定值"是指最大值还是最小值、但这听起来好像您需要一个强大的驱动器、如 ULN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助