This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125DSFR 生产日期代码

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1342409/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125dsfr-date-code

器件型号:SN74LVC1G125

高支持、

如何读取此器件的生产日期代码?

最棒的地方

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    虽然我无法揭示我们如何做我们的顶级标记以避免向假冒者提供太多信息。

    我可以透露、该部件已被标记为2014年第2季度。

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    但包装盒上的标签显示 DC 是2219、我相信这意味着2022周19。 为什么出现不匹配? 有可能把 DC 的定义分享给我,我已经给你发送了一个朋友的请求,我们可以私下聊天。  

    此致、Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您是正确的、似乎我读取到的器件标识有误。

    此器件已标记为2022年第2季度、将与包装盒上的生产日期代码对齐。

    话虽如此、我们仍然无法向 TI 外部的任何人披露我们如何对器件进行标记、无论是在公共论坛还是在私人聊天中。

    此致、

    欧文