This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:无法满足3ns TR 要求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, TXU0104-Q1, TXB0104-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345271/txb0104-q1-cannot-meet-3ns-tr

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0106-Q1、TXU0104-Q1、TXU0304-Q1

您好、专家:

我的客户在其应用中使用 TXB0104-Q1来实现1.8V 至3.3V 的转换。 但是、客户负载需要在3ns 内从0V 到3.3V 的 TR。

TXB0104-Q1无法满足其要求。 你们有什么建议吗? 如果有任何其他级别的移位/缓冲器可以满足客户的要求、请毫不犹豫地告诉我。

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    请参阅 TXU 系列(TXU0104-Q1/TXU0304-Q1)或 TXV0106-Q1作为目前为止我们最快的 TR 器件。

    您还可以尝试 对器件的 EVM 使用电容很小或更小的有源探头(并避免使用连接器)、以便在不执行步骤(即实现更快的 TR)的情况下帮助捕获更清晰的信号、谢谢。

    此致、

    迈克尔.