This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:OE 被拉至低电平后输出 Qa 瞬间高电平?

Guru**** 2974450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344431/sn74hc595-output-qa-momentarily-high-after-oe-is-pulled-low

器件型号:SN74HC595

我正在使用 SN74HC595移位寄存器进行挣扎。 当 OE (输出使能)被拉至低电平时、无论命令执行何种操作、输出 Qa 都会立即开启。 我是否正确地解释了这一点:根据规格表第7页的时序图、当 OE 接地时、无论是否有其他东西、Qa 都会瞬间变为高电平?

这表明所有其他输出将保持低电平。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为高电平时、所有输入和寄存器仍然正常工作。

    QA 较高、因为1位先后使用 SRCLK 和 RCLK 移入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 很有道理。

    奇怪的是、我们让 Qa 自身变得越来越高、这与通过 Espressis ESP-32-Wrover 微处理器将/OE 引脚设置为低电平(我想它是低电平有效)相对应。 我已验证输出使能已接地牢固。 这股泡在约800毫秒左右,这似乎很长的计划的事情。

    绿线=移位寄存器上的 OE 引脚。 最初的小曲线是电源开启、然后通过10k 上拉电阻器将其上拉至3.3V。 然后微处理器将 OE 拉为低电平。

    黄线是 Qa 的输出。 我们已将所有寄存器位多次设置为0、几乎每次都没有失败。 有时所有输出都同时触发、但大多数时候只是 Qa。

    此处的另一个较旧线程建议非方波时钟脉冲会导致错误行为。 这是我的时钟脉冲:

    诚然、我手头没有最好的示波器、我可能需要更严格地查看这一点、并确切地了解它在做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我能做到。" 我在时钟和地之间放置了10k 下拉电阻器、结果似乎已经消失。