This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:SN74AC14的仿真模型不正确;请建议!

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343602/sn74ac14-the-simulation-model-for-sn74ac14-is-not-correct-please-advice

器件型号:SN74AC14

大家好!

仿真模型 SN74AC14在 LTSPICE XVII 中运行不正确。
电源电流出现过大的电流(>1.25mA) 、并且预期的振荡不在那里。

请参阅附件以了解应能正常工作的简单应用程序的适用文件。  

任何支持都会很有帮助。

谢谢!

Marcel Krisman。

e2e.ti.com/.../Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您是否尝试过使用 PSPICE? 它是一个 PSPICE 模型、而不是 LTspice 模型。 这两者是否兼容我不熟悉。

    如果你给我一天时间、我将尝试在 TINA 中让它在我结束时振荡、看看是否有任何问题。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否上传原理图的屏幕截图、以便我尝试复制您的应用、而无需在终端下载/配置 LTSPICE?

    此致!

    马尔科姆