This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:输出端子

Guru**** 2660305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1344099/sn74lv14a-output-terminal

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件:UCC27517

Iok 指定为最高到-50 mA。

这是否意味着+侧没有钳位二极管?

我要驱动 FET 的栅极、7V 是否仍然可以接受?

我认为、当有钳位二极管时、Vcc + 0.5V 是一个符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-A 输入端确实没有连接到 VCC 的钳位二极管。

    建议的工作条件将电压限制为5.5V。

    对于栅极、您需要多大的驱动强度? UCC27517等栅极驱动器可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使电源电压为3.3V、是否也可以容忍高达5.5V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但仅在输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道输出端子而不是输入端的耐受电压(实际值)。
    我应该考虑7V 还是 Vcc+0.5V?

    对于 Vcc + 0.5V、即使电源电压为3.3V、我们是否能够考虑5.5V?
    输出端子没有连接到 Vcc 的钳位二极管、因为不应该有、它不应该是「3.3V + 0.5V = 3.8V」、对吧?

    当系统启动和停止时、大约5.5V 的电压可被施加到
    1 μs 的输出引脚。 因此、我要确保这种能力没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 IBIS 模型。 输出分为上拉和下拉、这是什么? (在 IC 之外?)

    是否可以根据当前值确定输出端子是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将引脚连接到 VCC 或 GND、输出驱动为高电平或低电平。 错误的电压可能会超过输出电流的绝对最大额定值。

    只有在断电状态下、输出才能够承受更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压为3.3V 时、输出端子的耐受电压是多少? (电源未处于关闭状态时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不处于关断状态时的输出电压应仅为 VCC。 该器件在运行时不损坏的额定输出电压高达 VCC + 0.5V。

    因此可通过3.3V 电压来保证正常运行、以及最高3.8V 电压而不会损坏。

    此致!

    马尔科姆