This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:VCC 电流消耗是多少?

Guru**** 2814025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345281/txs0104e-what-is-the-vcc-current-consumption

器件型号:TXS0104E

您好  

在开漏配置@2Mbps 速度下操作所有4个通道时、最大 VCC 电流消耗是多少?

VCCA - 1V8和 VCCB - 3V3或4V7。

耶宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    请参阅以下数据表的最大值、了解 I/O 悬空时14.4uA 下的 VCC 总电流消耗。 在所有通道切换的情况下、您可能会期望 VCC 消耗与 IOL / IOH 类似的驱动器驱动强度、但要取决于驱动器、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。