This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:漏极开路电压问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345447/sn74lvc1g07-open-drain-voltage-question

器件型号:SN74LVC1G07

嗨、团队、您能为以下问题提供帮助吗? 谢谢!

我希望就74LVC1T07的问题获得一些帮助。  如果 VCC 引脚使用3.3V、能否在不触发内部 ESD 二极管保护的情况下驱动5.5V 的漏极开路输出?  简而言之、输出端为5V、VCC 为3V、将导致 ESD 二极管导通。  我希望这是合理的。  二极管未出现在方框图中。