请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G07 嗨、团队、您能为以下问题提供帮助吗? 谢谢!
我希望就74LVC1T07的问题获得一些帮助。 如果 VCC 引脚使用3.3V、能否在不触发内部 ESD 二极管保护的情况下驱动5.5V 的漏极开路输出? 简而言之、输出端为5V、VCC 为3V、将导致 ESD 二极管导通。 我希望这是合理的。 二极管未出现在方框图中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队、您能为以下问题提供帮助吗? 谢谢!
我希望就74LVC1T07的问题获得一些帮助。 如果 VCC 引脚使用3.3V、能否在不触发内部 ESD 二极管保护的情况下驱动5.5V 的漏极开路输出? 简而言之、输出端为5V、VCC 为3V、将导致 ESD 二极管导通。 我希望这是合理的。 二极管未出现在方框图中。
尊敬的 Alex:
您应该参考下面的常见问题解答:
以下是数据表中的数据。