This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC3T97-SEP:附加抖动?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1346326/sn54sc3t97-sep-additive-jitter

器件型号:SN54SC3T97-SEP

您好专家

我正在考虑将此器件与25 MHz 时钟信号搭配使用、并采用1.8V 电源供电。

是否有方法可以估算输出端的附加抖动?

感谢你的帮助。

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    遗憾的是、对于这些器件、我们根本没有表征抖动。 如果设计对抖动/偏斜有要求、则最好使用时钟缓冲器。

    此致!

    马尔科姆