This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:与非 SR 锁存和保护逻辑

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, SN74LVC00A, SN74HCS00, SN74LVC1G10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1346468/sn74lvc1g00-nand-sr-latch-and-protection-logic

器件型号:SN74LVC1G00
主题中讨论的其他器件:LM339、 SN74LVC00A、 SN74HCS00、 SN74LVC1G10

您好!

希望对我的设计获取一些输入、

我想 针对过流和接地故障锁存某些 LM339比较器输出(低电平有效)、并想通过 MCU 进行复位。

输出使能低电平有效、用于缓冲器 IC 通过10k 电阻器下拉3.3V。

  1.  uC 复位方案是否合理? 是否可以通过下拉 MCU 引脚将复位脉冲拉至逻辑门?
  2.  我的最终逻辑是好的吗?

所有与非门都具有100nF 去耦功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    您可以将 U21/U22/U23替换为单个 SN74LVC1G10、而将其他四个门替换为 SN74LVC00A 或 SN74HCS00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将对此进行深入探讨!