This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT540:ULN2803A 是否相等?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347422/sn74hct540-uln2803a-equivalence

器件型号:SN74HCT540

您好!

我想知道是否有与 ULN2803A 等效的元件来替换这两个元件。
我的第二个问题是:在反转继电器的接线时、能否仅保留 ULN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elias:

    我们没有等效的器件。 我们有8通道缓冲器、但它们都无法匹配  ULN2803的输出驱动或电压范围。 您是否可以使用我们的某个器件完全取决于您的系统要求。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何与 ULN 类似的具有反相输入或提供输出电流的器件。