This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH16244:正在寻找替代器件、因为此器件已停产。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347452/sn74auch16244-looking-for-an-alternate-part-as-this-part-is-obsolete

器件型号:SN74AUCH16244

我的公司和我在寻找废弃 P/N SN74AUCH16244ZQLR 的库存时遇到了 SN74AUC16244ZQLR。 这些兼容器件吗? 我们想知道我们是否可以使用 SN74AUC16244ZQLR 来替代 SN74AUCH16244ZQLR。 对于这两个器件的差异、我找不到太多的信息、尽管它们确实是两个不同的器件系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    辅助器件具有总线保持输出、而另一个(AUC)器件没有总线保持输出。 它们是相同的器件系列并且兼容。

    此致!

    马尔科姆