This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:过程问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347096/txu0304-process-questions

器件型号:TXU0304

您好!

您能否提供 如下所示的 TXU0304过程名称? 谢谢!


电感器共面性


0.1mm 最大值(是/否)

Y
N


电子材料生产过程

是否允许此器件在260°C 每10秒回流至少3次(是/否)

□Y
N

2.元器件生产工艺的要求?

□生产要求
□无生产要求

3. (仅适用于 QFN 组件) EP 焊盘的锡比是否要求大于75%?(是/否)

Y
N

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     

    请注意、 上述文档与应用无关、因此建议联系 timcqe@list.ti.com  以提供支持、谢谢。

     

    此致、

    迈克尔.