This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT245:用于通知数据表更新的 PCN

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345053/sn74ahct245-as-for-pcn-to-inform-datasheet-update

器件型号:SN74AHCT245

团队、您好!

通知数据表更新的 PCN#20230711000.0未在"受影响的产品"部分中列出 SN74AHCT245的 PW 封装。 但是、如数据表的"修订历史记录"中所示、它指出:"更新了 RθJA 值:dB = 96.0至113.1、DW = 79.8至96.2、PW = 102.8至122.3;更新了 RθJC (top)、RθJB、ΨJT、ΨJB 和 RθJC (bot)的 DB、DW 和 PW 封装、 所有值均以°C/W"为单位 是否应该将采用 PW 封装的产品也视为受到 PCN 的影响?

此致、

友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki-San:

    似乎是出现了错误、并且错过了 PW 封装。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    是的、PW 封装也受 PCN 的约束、遵守修订历史记录。 更改正确、唯一的错误是未在列表中列出 PW 封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。 您是否有发射 PCN 以添加 PW 封装的计划?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki-San:

    我必须向我们的团队核实。  另一个 PCN 可能需要一点时间才能发送出去。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。  

    如果您告诉我们您是否发出了另一个 PCN、我将不胜感激。

    此致、

    友之