This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:与通知数据表更新的 PCN 一样

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345069/sn74lv245a-as-for-pcn-to-inform-datasheet-update

器件型号:SN74LV245A

团队、您好!

 SN74LV245A 的 PW 封装未列在 PCN#20230711000.0的"受影响的产品"列表中。 但是、数据表中的"修订历史记录"显示:"更新了 RθJA 值:dB = 96.0至113.1、DW = 79.8至96.2、PW = 102.8至122.3;更新了 RθJC (TOP)、ΨJT、RθJB、ΨJB 和 RθJC (bot)的 DB、DW 和 PW 封装、 所有值均以°C/W"为单位 我们是否可以考虑采用 PW 封装且同样受 PCN 影响的产品?

感谢您的支持。

此致、

友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki-San:

    这似乎是一个我们可以尽快更改的数据表问题。  

    PW 封装不受影响、它是 NS 封装。 修订历史记录应显示为:  

    更新了 RθJA 值:dB = 94.6至113.1、DW = 77.5至96.2、NS = 76.6至101.1;更新了 DB、DW 和 ns 针对 RθJC (top)、RθJB、ΨJT、ΨJB 和 RθJC (bot)的封装、 所有值均以°C/W 为单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。 您打算何时更改数据表?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki-San:

    这是一项无需 PCN 即可完成的更改、因为这只是一个拼写错误。 我会尽快更改此设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。

    如果您在查看数据表时告知我们、我将不胜感激。

    此致、

    友之