This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108-Q1:传播延迟

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347760/txv0108-q1-propagation-delay

器件型号:TXV0108-Q1

大家好、

您能否为我的以下用例建议最小传播延迟电平转换器?

I/F:SPI

数据速率:25MHz

我找到了 TXV0108-Q1。 这是正确的器件吗?  

由于从器件的传播延迟变化较大(数十 ns)、因此我需要传播延迟最小的电平转换器。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    根据电压不同、有关传播延迟、请参阅第5.6-5.8节。 是的, TXV 有一个最快的延迟到目前为止,谢谢。  

    此致、

    迈克尔.