This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:是否可以并行连接输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN74ALS640B-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1347635/sn74alvc164245-is-it-possible-to-connect-the-outputs-in-parallel

主题中讨论的其他器件:SN74ALVC164245SN74ALS640B-1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑直接并联 SN74ALVC164245输出。

目前它们使用 SN74ALS640B-1。 输出电流为48mA。

因此、他们  想并行连接24mA 输出以获得48mA。

SN74ALVC164245是 CMOS 逻辑器件。

这个常见问题解答可以解释、对吗?

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/761864

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、常见问题解答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速回复。

    我知道 SN74ALVC164245可以直接并联输出。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市