This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4536B:CD4536BDWR 性能问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1348247/cd4536b-cd4536bdwr-performance-problem

器件型号:CD4536B

您好

该产品是通过电源制造的、上电后成品电源需要在3V 以内运行、但是在我们上电后、我们发现它只能在上电超过4V 之后才能运行。 图像正常可以在3V 以内运行、NG 不能在3V 以内运行

您能确认其原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    该产品的额定工作电压为3V 至18V、您是否曾说 NG 器件只能在 Vcc 高于4V 时运行?

    如果是这种情况、请联系我们的销售或客户支持(https://www.ti.com.cn/zh-cn/info/customer-support.html )进行故障分析(FA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    是的、在制造完成品后、NG 运行需要超过4V 的电压、但可以在3V 以下运行。 从评分来看、NG 是22+、OK 是20+。 这两个生产日期代码产品设计参数之间是否有差异?

    请帮助确认

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    这是一个非常旧的器件、 我认为没有任何设计变化。