This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:在无串联电阻的电源下使用器件输入/输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1349106/sn74lvc8t245-usage-of-device-input-output-with-power-supply-without-series-resistance

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: LM1117

尊敬的所有人:

我想了解是否可以将 SN74LVC8T245 IC 输入/输出与 LM1117 LDO 电源配合使用、而无需对 I/O 形成串联电阻?

能否将 VCCA 连接到 A1?  

此致、

阿比谢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、您可以将 VCCA 连接到 A1以获得静态高电平、并在与 VCCB 类似的输出上观察到静态高电平、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.