This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244-Q1:ESD 额定值(HBM)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1348011/sn74hct244-q1-esd-rating-hbm

器件型号:SN74HCT244-Q1

您好!

您能否分享以下所列器件的 ESD 等级(HBM)和 ESD 等级详细信息?

请尽快分享请求详情。

1. SN74HCT244QPWREP
2. CD74HC153M96
3. CD74HC393M96
4. CD74HC157M96
5. CD74HC240M96
6. CD74HC08QM96EP
7. UC1846MDWREP

@AlbertXu1之前在我们的一个案例中说过。 他提到"很遗憾对于这些 CD 器件、我们没有 ESD 数据"

Albert 如果可能的话,可以尝试提取上述部件的 ESD 数据。

谢谢。此致、

Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    我们没有任何此类器件的 ESD 数据。 如果我不得不猜、我会说它们是4kV HBM 和2kV CDM。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    那么您是否没有所有器件的 ESD 数据? 请再次确认。

    猜猜的意思是什么? 任何作为打样提供的相关文档。 我们无法继续猜测数据。

    谢谢你。

    此致、

    Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    我想我们已经对 HC 系列中的某些器件进行了 ESD 测试、它们往往是4kV HBM 和2kV CDM。 老实说、我不记得有哪些、因此我无法提供任何文档。 这些旧 CD 器件中几乎没有任何一个具有 ESD 数据。

    因此、TI 保证的最大额定值为2kV HBM 和250V CDM。

    此致!

    马尔科姆