This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:RGMII 电压电平转换器

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106, SN74AVC8T245, DP83TG720R-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1341834/sn74axc8t245-rgmii-voltage-level-translator

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245DP83TG720R-Q1TXV0106-Q1、TXV0106

您好!

我正在使用 DP83TG720R-Q1 1000BASE-T1汽车以太网 PHY、 这 将从 AMD 连接到 ZU-7 SoC。 SoC 支持的 I/O 电压为1.2V。 因此、计划使用1.2V 至1.8V 的电压电平转换器。 我已经学习了有关这方面的应用手册(SCEA109A)、发现 SN74AVC8T245适用。 由于 VLT 数据速率取决于电压、是否建议  在从1.2V 转换到1.8V 时使用 SN74AVC8T245实现250Mbps 数据速率?

或者我是否需要使用 TXV0106-Q1? (我看到 VCCA 和 VCCB 的电平从1.65V 到3.3V)!

此致、

斯内哈