Other Parts Discussed in Thread: TXV0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T234 主题中讨论的其他器件:TXV0106
大家好、
目前、我们使用以下电路 对100 MHz 时钟信号进行电压电平转换、这两个电压与我们用于隔离的电压相同。

目前、我们正在使用以下电平转换器将100 MHz 时钟信号的3.3V 转换为18V。

您可以验证上述电路以对100 MHz 时钟信号进行电平转换。
此致、
Ganesh。 P