This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL20L8-20M:5962-8767101LX 与 TIBPAL20L8-20MJTB 与 M38510/501BLA

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1348512/tibpal20l8-20m-5962-8767101lx-vs-tibpal20l8-20mjtb-vs-m38510-50501bla

器件型号:TIBPAL20L8-20M

您好!

我们正在采购部件5962-8767101LX、也就是 TI 部件 TIBPAL20L8-20MJTB。 该器件是在多年前购买的、现在已标记为过时、但我们需要为旧产品再采购一些。 您现在是否通过可订购 P/N M38510/50501BLA 出售 TI 器件 TIBPAL20L8-20MJTB?

您能否解释一下通过这三个可订购器件 P/N 订购的器件之间的差异?

TIBPAL20L8-20MJTB
5962-8767101LX (或5962-8767101LA)
M38510/50501BLA

谢谢!
J·古兹曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以确认、我们在可订购 P/N M38510/50501BLA 下收到的 器件是20ns 器件、而不是30ns 器件?

    谢谢!

    茉莉花

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数字指的是不同的军事资格。

    20ns 和30ns 时您具体指的是什么? 15C 器件的传播延迟最多为15ns;-20M 器件的传播延迟为20ns;差异可能只是由温度范围造成的。 标准微电路图8412901LA 对 M38510/50501BLA 进行了说明、其中规定 tpd 最大为30ns、但测试规格不同、并且在整个军用温度范围内。 我怀疑所有这些器件在相同条件下使用时的规格都相同。