This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A-SN74LVC06AMDREP:EP

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343855/sn74lvc06a-ep-sn74lvc06amdrep

器件型号:SN74LVC06A-SN74LVC06A EP

您好、TI 团队:

我使用的是 SN74LVC06AMDREP 逆变器6通道。 该规范规定低电平电压额定电流24mA @3.3V。 请确认此额定电流是针对逆变器的每个通道、还是针对所有通道。

谢谢

阿热特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即每个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这意味着、我可以认为 IC 能够驱动总共24mA x 6 = 144mA 电流?

    或者还有其他一些总电流驱动能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值要求您将 GND 电流限制为100 mA。