This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:MDC/MDIO 的电平转换

Guru**** 2995290 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345997/txs0102-level-shift-for-mdc-mdio

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXS010、 TXS0104E

尊敬的 TI

我想控制 MDC/MDIO。

我想使用 TXS0102或 TXS0104设计一个电路。

我有两个问题。

q1]请查看下面随附的规格并回答是否可以进行电路设计。

   参考 指南 MDIO=1.5k p/u

Q2] MDC 信号在哪里属于 TXS010*规范的数据速率?

    在我个人看来、MDC 是125ns、所以它属于推挽式吗?

[附加#1. 以太网交换机 MDC/MDIO 数据表]

[附加#2。 TXS0102数据速率]

请检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Houngrae:

    1. TXS 器件包括内部上拉电阻。 因此、不需要外部上拉电阻。

    2.推挽式,谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔

    感谢您的答复。

    我想知道 MDC (125ns、8MHz)时钟是否也能工作。

    例如,如果 MDC 对应于开放式列车,则不起作用。。。 ,

    而 数据表的 MDIO 使用1.5k 电阻引导、

    A 是内部10k 电阻、因此看起来有很大不同。

    我是否应该在外部添加1.8k 电阻?

    请检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Houngrae:

    是的、由于8MHz = 16Mbps、因此无需考虑高达24Mbps 的推挽速度。 但是、不建议用于开漏、例如高达2Mbps。

    此外、不建议外部上拉< 10K、器件可以正常工作、请参阅数据表的第8.3.5节、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔

    MDIO 似乎是一个开漏。(由于 P/U 电阻)

    如果是、则 MDC 信号是推挽式还是开漏式?

    我是不是错了?

    请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Houngrae:

    是的、您是正确的、MDC 通常是使用推挽式驱动器驱动的、因为它是固定方向信号、可以支持比 MDIO 更高的数据速率。 这一页概述了对其进行简要讨论: MDIO 的电压转换

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    TI 的 MDC/MDIO 指南是 TXS0102 IC。

    但是、我必须使用4通道电平转换 IC 进行设计、将其设计为 TXS0104 IC。

    可以设计它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Houngrae:

    是的、这没问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔

    使用 TXS0104ERUTR 进行测试时、我按如下方式检查操作。
    MDC 信号正常运行(6.25MHz)、但 VCCB 的 MDC I/O 电平不足(约为2.5V)。
    可能是什么原因? 我也会看到过冲问题。

    请检查一下

    [电路]

    NLSX5014 --> TXS0104E 变更(引脚对引脚)

    [Waveform_TXS0104E 的 VCCA MDC/MDIO]

    [Waveform_TXS0104E 的 VCCB MDC/MDIO]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Houngrae:

    过冲很可能是由于器件与阻抗线路的相互作用。 如果有问题、可以在 I/O 上使用串联电阻器来帮助减小。

    VOH 无法达到 VCCB 通常是由于线路上的分压器网络导致的、即连接的上拉和下拉或过多容性负载/长布线。 您可以通过断开连接的外设来确认、以观察 VOH 是如何增加的。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将检查其他问题。 (基于您的答案)