This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:关于 PCN#20240203000.0的标记(SN74AHC1G08QDCKRQ1)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345044/sn74ahc1g08-about-marking-of-pcn-20240203000-0-sn74ahc1g08qdckrq1

器件型号:SN74AHC1G08

大家好、

我对 PCN#20240203000.0的标记有疑问。

对于 SN74AHC1G08QDCKRQ1、标记从哪个日期代码发生了更改?

如果您知道更改的日期代码、请告诉我。

此外、您能否提供 SN74AHC1G08QDCKRQ1的旧标记和新标记的图像?

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不同器件的数据码不同、我无法发送一张特定的图片。  

    在 PCN 中已经显示了一个示例:  

    PCN 指出引脚1的两个标记现在均有效、条带(顶行)或点(底行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。

    我一遍又一遍地道歉。
    您能否告诉我哪个 DC 的标记仅更改了 SN74AHC1G08QDCKRQ1?
    我希望接收信息、以便客户可以根据 DC 信息更改标记读数设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 PCN 中应该会有一个器件列表、说明更改了哪些器件和封装。 如果它未在列表中列出、则 PCN 不应影响它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。

    我有库存中的 SN74AHC1G08QDCKRQ1图像。

    此图像是否在 PCN 之前?
    (仅限引脚1条带)

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GK、您好!

    没有办法只从一张图片中知道。 PCN 只是说、标记可以是条带或点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    很抱歉这个糟糕的问题。

    理解图像中所示的最初仅条带化是正确的吗?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GK、您好!

    是的、您回答正确。 原来它只是条纹,但现在可以有两个。