This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:如何使用 CLK-f 引脚功能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXS0206AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350347/txs0206a-how-to-use-clk-f-pin-functionality

器件型号:TXS0206A

尊敬的 TI 社区:

我计划 在 MCU 和 eMMC 之间的新设计中使用 TXS0206A。

数据表将 CLK-f 引脚指定为输出、但我找不到有关如何利用它来提高时钟信号质量的太多信息。 是否有可提供附加信息的应用手册或参考设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD、

    目前没有应用手册或参考设计、但可使用该引脚将数据重新同步回主机 (通过在读取数据时适应数据的往返延迟)。 有关使用此器件进行设计时的最佳布局实践、请访问第11节  、并参阅 TXS0206AEVM、以根据需要进行进一步测试。

    此致、

    插孔