This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106-Q1:RGMII 迹线长度

Guru**** 2693445 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1349409/txv0106-q1-rgmii-trace-length

器件型号:TXV0106-Q1
主题中讨论的其他器件:TXV0106

大家好、

我们正在 RGMII 中设计 TXV0106、并希望仔细检查该器件是否可支持150mm 迹线。

我们知道有一些参数会影响结果、但总的来说、我们的器件是否可以支持此应用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、 该器件会正常运行、但建议确保时序参数不受影响、因为额外的迹线长度会增加额外的电容、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    因此布线长度应该不是问题。 但额外的引脚电容器需要仔细检查计时参数。

    这里的另一个问题是、我们的器件通常可以支持多长的布线长度?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    工作正常。 不过、我的反馈是针对任何时序要求提供的、即布线越短、集总容性负载越低、从而优化时序/信号完整性。 我进一步估计在1ns 的传输线路延迟下为150 mm。 请参阅以下使用和不使用串联电阻器的性能。

    另请参阅 [FAQ]逻辑器件可以驱动的最大布线长度是多少? 以了解有关通用逻辑器件的更多信息。 但是、请进一步注意、TXV 是一种速度更快的器件、能够处理更多的数据、谢谢。

    此致、

    迈克尔.