This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:输出使能控制

Guru**** 2611995 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350321/txu0204-output-enable-control

器件型号:TXU0204

大家好。

我对 TXU0204的输出使能控制有疑问。

我的设计如下所示。

- VCCA=3.3V (固定值)、VCCB= 1.8V 或3.3V (默认值)

-以 VCCA 为基准通过10千欧电阻器的输出使能

Karan 下方的链接提到、当 INA 处于高电平状态时、为 VccB 供电关闭。

如果输出使能引脚处于低电平状态、然后 VccB 断电、而 INA 处于高电平状态、该怎么办? 这是不是不希望出现的情况?

链接: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024426/txu0204-q1-partial-power-down?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TXu0204#

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    无需担心、即当 OE 为低电平且 Vcc < 100mV 时、所有输出将被禁用、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.