This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AXC1T45 DIR 引脚

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350142/sn74axc1t45-sn74axc1t45-dir-pin

器件型号:SN74AXC1T45

大家好、

请看一下缓冲器实现原理图。

DIR 引脚应直接连接到 VCC 还是使用上拉电阻器? 对于 A 到 B 方向

DIR 引脚应直接连接到 GND 或使用电阻器? 用于 B 到 A 的方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 是高阻抗 CMOS 输入、不需要电阻器。

    仅当您要更改信号以进行调试时才需要一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    由于 PCB 布局放置显示了与 VCCA 的比率、因此我仍存在这种疑问。