This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT74:SN74AHCT74 SN74AHCT24 SN74AHC04 SN74AHC245旧修订数据表。

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1349741/sn74ahct74-sn74ahct74-sn74ahct24-sn74ahc04-sn74ahc245-old-rev-datasheets

器件型号:SN74AHCT74

尊敬的 TI 支持团队:

我们已为 客户发布了用于 SLL 逻辑器件的 PCN#20230711000.0。
我要在更改前查找数据表。
这可供我们和客户比较旧数据表和新数据表。

SN74AHCT74PWR 版本 P
SN74AHCT245NSR 修订版 R
SN74AHC04PWR 版本 o
SN74AHC245PWRG4版本 L

我们正在寻找这4种模型。

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-San:

    我们通常不向公众提供旧的数据表。 您提出此问题的具体原因是什么?  

    应该有一个修订历史记录来显示差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert - San:

    感谢您的答复。
    我们将尝试通过比较新旧的 PCN 表与客户进行协商。

    此致、
    由山浩明