This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:将散热焊盘连接到引脚21?

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350036/sn74lvch8t245-thermal-pad-connect-to-pin-21

器件型号:SN74LVCH8T245

您好, 先生  

我 看到散热垫连接到引脚21 ,但引脚21是 B1 ,请推荐它,谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个错误;焊盘为引脚25。 (下面两页中的电路板布局和漏网印板设计正确。) 它被视为与所有其他引脚分开的引脚。

    在逻辑器件中、焊盘连接至 GND。 但这是一个对引脚编号没有影响的内部连接(如引脚12和13)。