This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:OE 阈值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1351012/sn74avc4t245-oe-threshould

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

I undertand OE 以 Vcca 为基准、即使 Vcca 为1.8V、它也具有3.6V 的容差。 顺便说一下、高电平和低电平的阈值电压是多少?

此致

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyashi:

    由于以 VCCA 为基准、在这种情况下、它将具有1.8V 的高电平和低电平、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我的问题是高阈值和低阈值,例如 Vcca*0.70和 Vcca*0.35等等。 阈值电压是多少?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    谢谢、请帮助查看以下内容。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是说 OE 规格与 DIR 完全相同吗? 如果是、这是显而易见的。 但是、请将其添加到产品说明书中、

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    是的、您可以使用 DIR 规范、因为这两个输入都可以启用和禁用输出、谢谢。

    此致、

    迈克尔.